This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:为什么 warm_reset 的行为与此类似?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543236/awr2944evm-why-warm_reset-behave-like-this

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的设计师:

我发现很难理解、 在 AWR2944 上电后、为什么 WARM_RESET 会被上拉并保持、而不是被下拉、然后被上拉。

能不能帮我解释一下。

此致、

Zisheng Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    热复位(开漏引脚)变为 低电平的目的是指示 MMIC 看到稳定的直流电源以及 MSS Boot 启动的时间。  请参阅下面的启动图。

    数据表中的引脚说明:

    “开漏失效防护热复位信号。 可从 PMIC 驱动以进行诊断、也可用作器件正在进行复位的状态信号。“

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我  在数据表中知道 WARM_Reservt 引脚的说明。

    正如您在提供的图中所示、WARM_RESET 的电流电平 在上电后从低电平变为高电平、但在我测试时会保持高电流电平。

    此外、器件的电压是正常的。

    我想知道它是否会导致不可预测的事情、以及如何使它当前的行为。

    此致、

    Zisheng Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zisheng:

    热复位始终不会变为低电平?  请 在示波器上捕获电源轨 NRESET 和 WARMRST。  您可以通过 USB 与设备通信吗?  您是否使用 mmWaveStudio?

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ali

    以下是捕获的结果:

    它的行为应该是左侧的、但也应该是右侧的。

    是不是?

    此致、

    自生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这看起来与热复位的正常操作不同。   上电后、您能否与 AWR2944 通信? 您是否可以使用 mmWaveStudio?  或 OOB 演示?   

    此致、

    Ali