This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:如何知道传感器是否与电路断开连接

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, ADS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544441/lmp91000-how-to-know-if-sensor-is-disconnected-from-the-circuit

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: ADS1100

工具/软件:

您好、

我目前正在使用 LMP91000 IC 与电化学气体传感器连接。 IC 由 3.0V 电源供电、并且 I 已将内部基准电压配置为 20%、在连接传感器且不存在气体的情况下、产生约 0.6V 的输出。

但是、我观察到、即使移除传感器或将其重新连接到电路板、输出电压也会保持不变 (~0.6V)。 请注意、我正在使用 ADS1100 读取 ADC 计数、但计数没有变化。 我已经测试了 3-4 个不同的新传感器、结果与我之前提到的相同。 我想了解这是否为预期行为。

此外、是否有推荐的方法来检测气体传感器是否已达到其使用寿命(即是否干燥或不再工作)?

我非常感谢你对这些问题的见解和支持。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了 这个 问题并进行了测试。 它可以工作并检测传感器、但如何检查传感器寿命。 在同一个问题中、我们提到了使用 LMP91000 无法检查传感器的寿命、但有其他方法可以这样做。 Alex Thompson Josh Wyatt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    感谢您运行该测试、我很高兴能够为您工作。 遗憾的是、LMP91000 没有内置检测传感器运行状况是否失败的方法。 您能做的最好的事情是定期运行连接测试、以验证传感器是否已连接并正常运行。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复。