This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:100kHz 下的保持时间数据

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103, TMP118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544381/tmp103-hold-time-data-at-100khz

器件型号:TMP103
主题: TMP118 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

数据表 tmp103 要求快速模式下的保持时间 SDA 在 20ns - 400ns 范围内。

但如果在 100kHz 标准模式下、保持时间 sda 通常在 0-3.45us 范围内。

那么、TMP103 在 100kHz 下仍会应用 20ns 至 400ns 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tu

    快速模式是 TMP103 的默认模式、因此 20ns 至 400ns 的数据保持时间范围在此处仍然适用。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    幸会。

    如您所见、对于 100kps 运行、保持时间< 400ns 是非常严格的。 以 100kbps 工作时、如果保持时间大于 400ns、是否存在问题?

    除此之外、我还看到其他一些 TI 器件在 400kps 下甚至不需要上限、如 TMP118...

    我很好奇、TI 器件在 400kps 下的性能有何不同。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TU、

    如果只要不违反其他参数、就超过最大保持时间、就不会出现问题。


    此致、

    哈利