This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:刷写的固件恢复

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543809/iwrl1432boost-flashed-firmware-reverts-back

器件型号:IWRL1432BOOST
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我已经从 SDK 导入了毫米波演示工程。 当我将工程刷写到电路板上时、便会按预期运行。 但是、重新启动后、电路板会恢复到其原始固件。

有人能提供一些建议吗? 谢谢。

CCS 版本:20.2.0.12__1.8.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如果您在调试模式下运行电路板、代码将加载到 RAM 中、而不是加载到 SFLASH 中、因此当您重新启动电路板时、它将加载存储在 SFLASH 中的任何内容、因为 RAM 在断电时清除。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的答复。 我尝试在刷写模式下对电路板进行编程(S1 切换至全部关闭,然后按下复位按钮)。 切换回功能模式(S1:首次中毒打开,其他中毒关闭)并按下重置按钮后、硼固件仍为原始固件。  

    我想固件仍然会下载到 RAM 中、而不是下载到 SFlash 中。 您能给我展示一下编程到 SFLASH 的步骤吗? 谢谢。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您使用什么工具来刷写器件?  我建议您使用 UniFlash 将程序刷写到您的器件上。  我们有一个 关于雷达工具箱 的指南、可以帮助您了解此过程。   

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我使用 CCS 20 刷写器件。 它可以将器件刷写为 UniFlash 吗? 谢谢。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我想您目前还不能。

    此致、

    Santosh