This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:TMAG5x73EVM_GUI 与 TMAG5173D2 定制 PCB

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545403/tmag5173-q1-tmag5x73evm_gui-with-tmag5173d2-custom-pcb

器件型号:TMAG5173-Q1
主题中讨论的其他器件:TI-SCB

工具/软件:

我有一个包含 TMAG5173D2 的定制 PCB 连接到由 TMAG5X73EVM_GUI v2.1.0 控制的 TI-SCB 模块。 在 Windows 10 PC 上。 我无法连接到 PCB、软件始终会显示“Unknown EVM found“错误。  我在使用 TMAG5173A2EVM 模块时没有问题、因此我认为问题是定制 PCB IC 的 D2 地址、而 A1/A2 使用了 EVM。

如何将定制 PCB 连接到 GUI 软件进行测试? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您发布到传感器论坛!

    遗憾的是、截至目前、GUI 上仅支持 Ax 型号的 I2C 地址。 要使其与 GUI 配合使用、您需要更改 D2 型号的 I2C 地址以匹配 Ax 型号的 I2C 地址、然后将其连接到 GUI。 请记住、TMAG5173 不应断开电源、因为您在更改地址后连接到 GUI、否则将恢复其默认值。

    为您带来的不便深表歉意。 未来、目标是使 GUI 与型号的所有 I2C 地址兼容。  

    此致、

    ~Alicia