This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:TDC7200EVM GUI 软件代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543718/tdc7200evm-tdc7200evm-gui-software-code

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想让在 Windows 上运行的 TDC7200EVM GUI 代码以及在 MSP-EXP430F5529LP 上运行的代码与 TDC7200EVM 搭配使用。

此致、

阿马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    感谢您发布到传感器论坛!

    安装 GUI 后可找到 TDC72000EVM GUI 的固件。 对于我、在安装 GUI 时、固件路径位于以下位置:

    C:\Program Files (x86)\TDC720xEVM Texas Instruments

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alicia!

    是否可以获取在 Windows 平台上运行的实际 GUI 应用程序代码? 我需要在运行时修改一个字段以显示我们的客户端。

    此致、

    阿马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    遗憾的是、我们无法分享相关代码。

    此致、

    ~Alicia