This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:针对高速、低功耗、小型化稳压器的元件建议

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91002, OPA3S328, LMP91000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544294/lmp91000-component-recommendations-for-high-speed-low-power-miniaturized-potentiostat

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: LMP91002OPA3S328

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我们正在为高速电化学检测应用设计定制的电池供电型恒电位仪、希望您能为其提供元件建议。

我们面临的主要挑战是平衡速度、分辨率、功率和尺寸。 目标是以至少 50kSPS((20µs 间隔)的速率生成滤波传感器电流数据、分辨率为 10nA。

1、集成解决方案:  我们的研究引导我们开发了集成式恒电位仪 AFE、如 LMP91000 或 AD5940。 不过、若要每 20us 实现一次高保真、低噪声数据、在大多数集成式解决方案中、ADC 过采样和抽取滤波器后的速度不够快。  

  • 是否有任何 TI 集成式恒电位仪 AFE 可以满足我们的速度和分辨率要求?
  • 或者、集成式 SOC(具有集成式低功耗 ADC、DAC、BLE)是否可以与 OTS(LMP91000 等) 甚至定制分立式 AFE 配合使用、来满足我们的性能目标?

2.分立式元件要求:  如果完全集成的解决方案不可行、我们正在考虑采用分立式解决方案。 我们非常感谢您为合适的运算放大器(适用于 TIA)、控制放大器(高电流驱动能力和压摆率)、单位增益缓冲器和 ADC 提供的建议。 下面总结了我们的关键要求。

  • 整体性能
    • 测量目标:捕获高达 20µA 最大值的输入电流瞬态。
      1. 分辨率:至少 10nA。
      2. 数据速率:每个 20µs 或更快的速度提供最终的过采样和滤波数据点(≥50kSPS — 非原始未滤波采样)。
  • 元件规格
    1. 跨阻放大器 (TIA):
      1. 必须足够快才能在 20µs 窗口内准确捕获电流瞬态。
      2. 需要超低噪声、低输入偏置电流和低失调电压/漂移来解决 10nA 的电流。 优先选择 FET 输入。
    2. 控制放大器
      1. 必须具有高电流驱动能力和足够的压摆率、以便从 DAC 输出驱动电化学电芯。
    3. 单位增益缓冲器
      1. 需要超低噪声、低输入偏置电流和低失调电压/漂移来解决 10nA 的电流。 优先选择 FET 输入。
    4. 模数转换器 (ADC):
      1. 分辨率:16-24 位(以最大限度地减小量化噪声)。
      2. 采样率:必须足够高、以允许过采样和数字滤波、从而实现最终的≥50kSPS 数据速率 (1MSPS+)。
  • 系统限制
    1. 为了减小解决方案尺寸、强烈建议使用单个正电源。
    2. 该器件由电池供电、因此低静态电流 (IQ) 对于所有元件的选择都至关重要。 我们愿意使用软件控制的 FET 关闭 AFE、以便在低功耗器件不满足性能或尺寸规格的情况下实现节能。  
    3.  紧凑的外形是关键的设计驱动因素。
  • 开发支持
    1. 最后、开发支持是我们选择元件时的关键因素。
    2. 强烈建议使用具有可用评估套件、参考设计或固件示例的器件、以帮助缩短我们的设计周期。

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raza,

    感谢您的联系。 LMP91000 将您需要的大部分功能集成到单个芯片中、而不是集成到 ADC 中。 此外、LMP91000 还应能满足您的设计目标。 如果您不想使用 LMP91000 并设置您自己的恒电位仪电路、我建议您阅读 Alphasense 的这份应用手册、其中介绍了如何这样做:

    https://www.alphasense.com/-/media/project/oneweb/oneweb/alphasense/products/application-notes/aan_105-03_app-note_v0.pdf?revision=2de3db93-89a0-4db9-bfdb-6b2767f15d44

    LMP91000 还有一款 EVM、可用作设计的起点、也可用作化学电池的基本实验:

    https://www.ti.com/tool/LMP91000EVM

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1.我担心的是、LMP91000 的速度是否足以满足我们的应用需求。 我无法找到有关其内部 TIA 带宽规格的信息。 能否详细介绍一下适用于我们应用的 LMP91000 速度和噪声性能。  

    2. LMP91000 的 Vout 是否可以直接驱动 ADC 输入、或者我们是否需要中间 ADC 驱动器? 此外、您认为 TI 的哪个 16 位+ 1Msps SAR ADC(具有 SPI 接口)最适合用于 LMP91000 以极高的速度捕获数据、因此在过采样和抽取滤波器后、我们仍然保留至少 50ksps-100ksps 的采样率?

    3. 与 AD5940 相比、使用 LMP91000 还有其他优势吗? 可以灵活地使用 20 位+ 1Msps ADC、而不是受 AD5940 内部 ADC 的限制。 LMP91000 与 LMP91002 有何区别?

    4.如果我们想设计自己更快的 AFE、 OPA3S328 如何在高带宽下运行、我们可以提高增益和电流分辨率? 您是否会推荐我们考虑查看其他任何器件?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raza,

    遗憾的是、我没有您要查找的有关 TIA 带宽的其他信息。 因此、我不能说 LMP91000 的速度是否足以满足您的应用需求。  

    LMP91000 可以直接驱动 ADC 输入。 在 LMP91000EVM 上、LMP91000 可直接连接到 ADS161S626 ADC。 现在、此 ADC 与您所需的采样率不匹配、但我会使用 EVM 尝试一些不同的 ADC。 您可以通过更改 VOUT 上的跳线来断开 EVM 上的 ADS161S626、以便您可以将自己的 ADC 连接到 VOUT。 我建议您尝试查看 LMP91000 是否真的适合您的应用。  

    我发现 LMP91000 相对于 AD5940 的优势在于降低了复杂性并且缺少集成式 ADC。 由于 ADC 未集成、因此您可以按照自己的分辨率和速度添加相应器件。

    LMP91002 是 LMP91000 的版本、其删除了偏置电压功能。 这使得它与需要零偏置的化学电池兼容。

    如果您想使用自己的 TIA 设计 AFE、需要在单独的主题中发布有关该放大器的文章。 我无法为您回答这些问题。

    此致

    -亚历克斯·汤普森