This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:可购买的毫米波器件开发板:AWR2243、AWR1843、IWR6843 AWR2243CASCADE

Guru**** 2589660 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944PEVM, AWR2243BOOST, AWR2944P, AWR2243, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544109/awr2243-which-mmwave-sesnor-development-board-to-buy-awr2243-awr1843-iwr6843-awr2243cascade

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: AWR2944P、AWR2944PEVM、 AWR6843

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

我正在寻找替代 AWR2243BOOST+AM273X 当前设置(因为它已崩溃)的替代产品。

请为我推荐合适的毫米波雷达和开发板。

此致、

DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您寻求与  AWR2243BOOST+AM273X 类似的性能、则需要使用 AWR2944P EVM

    AWR2944PEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    但不是这个角雷达解决方案吗?

    我需要解决前置雷达的问题!

    如果 awr2944pevm 适合前面连接、我是否需要获得 60 引脚 HD 连接器来从演示中获取数据、或者 J10 UART 接口可以工作?

    此外、我还使用 ros2 SDK 进行 pointcloud 收集的软件设置、我使用 awr2243+am273x 进行此设置。 我可以将其用于 AWR2944PEVM 吗?

    此致、

    DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、我们的团队不支持 ROS。 但是、如果您能够将其与  awr2243+am273x 配合使用、则可能可以将其用于 AWR2944P EVM。

    如果性能足够、AWR2944P 可用于角雷达或前置雷达。

    遗憾的是、我们不熟悉无人机用例。 使用 AWR2944P、您应该能够检测距离达到 230-250m 的移动汽车。  

    您正在尝试收集哪些数据? 原始数据还是检测到的对象数据?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cesar!


    我想获取点云(检测到的对象数据)。  
    我想检测飞行无人机。 我在 TI 论坛上看到了一些关于用于无人机检测应用的 awr6843 的演示。

    您认为 awr2944pevm 是合适的设备吗?

    此致、

    DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、awr2944pevm 适合您的应用。 awr6843 没有特定于无人机的演示、2944p 具有固有的更好性能。

    此致、

    Gabriel