This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:2944 校准

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545087/awr2944-2944-calibration

器件型号:AWR2944


工具/软件:

如何对 2944 个不同的 Rx 通道执行振幅和相位校准?

1.是否有任何推荐的校准方法?

如何将校准后的振幅和相位系数应用于 2944?

3. calibData  compRangeBiasAndRxChanPhase'  CLI 命令中‘’命令与‘command 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    “calibData"配置“配置与校准器件内部的元件相关、并使用器件内部的机制进行补偿。

    需要进行额外的振幅和相位校准、以校正天线和板级不匹配引起的不平衡问题。 您的问题 2 中提到了这一点、因此需要在“compRangeBiasAndRxChanPhase"命令“命令中提供相同的信息。 另外从 SDK 部分中读取  6.3.范围偏差(TDM 演示)和 Rx 通道增益/偏移测量和补偿了解更多详细信息。  

    您还应阅读 https://www.ti.com/lit/pdf/spracf4 、了解推荐的校准策略。

    此致、
    Shailesh