This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:2944 SOP &&固件更新

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543391/awr2944-2944-sop-firmware-update

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我想开发 AWR2944 芯片、我有一个带有 2944 芯片和 Zynq 芯片的 PCB 板、可满足内部需求。

  1. ​如何在不使用硬件跳线的情况下切换 2944 的 SOP 模式? ​
    使用 Zynq 控制 SOP 引脚的电压电平来设置 SOP(因为我注意到 mmWave Studio 可以在不更改跳线的情况下设置 SOP 值)是否可行?

  2. ​如需通过 UniFlash 进行未来固件更新: ​
    我是否需要重置或重新启动 2944 才能使 SOP 模式生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、吴强、

    请给我 2 天时间重新回答这个问题。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    1) SOP 引脚可以连接到 Zynq 芯片的 GPIO 引脚、并且可以将其驱动为高电平和低电平。

    2) 是的、您需要将器件复位、就像对于 OTA 、您需要拥有专用的引导管理器一样。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解!

    非常感谢!