This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4440:通过电缆驱动超声波传感器

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542611/tuss4440-driving-ultrasonic-sensor-over-cabling

零部件号:TUSS4440


工具/软件:

尊敬的团队:我们尝试使用 TUSS4440 在 1m 至 3m 电缆上驱动超声波传感器。 我们使用 TUSS4440 和超声波在同一电路板上进行了 EVM 测试、并且工作正常。 现在、当尝试通过电缆驱动时、超声波传感器设备上的信号不可用。

TUSS4440 器件是否能够通过任何长度的电缆驱动输出? 为了适应通过电缆驱动超声波传感器、是否需要对设计进行任何修改?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您发布到传感器论坛!

    考虑到电缆的长度、输出信号不好也不会让我感到惊讶。 对于 1m 至 3m 的电缆、信号中会增加大量电容、这肯定会对结果产生负面影响。  个人而言、我没有看到任何人尝试使用长电缆(大部分是几厘米)来传输输出信号、客户往往会将此信号保留在系统局部、以避免信号失真过大。

    此致、

    ~Alicia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia — 是否可以在设计中添加功率级或其他任何内容来实现更长的电缆长度? 或者我们通常不推荐这种方法吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们通常不建议客户为器件输出使用长电缆、因为这会导致信号失真。  

    此致、

    ~Alicia