This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:通过 python SDK 或毫米波 SDK 检索序列号

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541960/iwr6843aop-retrieving-serial-number-via-python-sdk-or-thru-mmwave-sdk

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

我确实看到雷达电路板上打印了序列号、但想知道是否 有办法以编程方式检索 6843AoP 雷达的序列号? 可以通过雷达工具箱中的 python SDK 或毫米波 SDK 来执行。 如果有人知道远程检索序列号、我们将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们提供了有关如何在 毫米波数据记录器工具中自动检索 Windows 串行 COM 端口的示例 Python 代码。 该文件可在 TI 开发人员专区的 Radar Toolbox 中找到

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、

     我确实查看了 mmwave_data_recorder 和 Applications Visualizer 中的脚本、但找不到以编程方式检索雷达序列号的方法。

     我尝试了 Putty 并连接到串行端口并尝试了“version",“,它、它提供了设备 ID (DIEID)、但没有提供序列号:

    mmwDemo:/>版本
    平台:xWR68xx
    mmWave SDK 版本:03.05.00.04
    设备信息:IWR68XX QM 非安全 AOP ES 02.00
    RF F/W 版本:06.03.02.06.20.08.11
    射频固件补丁:00.00.00.00.00.00.00
    mmWaveLink 版本:01.02.06.06.
    批号: XXXXXXX
    晶圆编号:X
    以晶圆为单位的芯片坐标:x = x、Y = yy
    已完成
    mmwDemo:/>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Surya、

    在这种情况下、我不确定您的序列号是什么意思。 我们 通过 DIEID LOTID WAFID 跟踪芯片、您说“序列号“时需要什么?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

     6843 电路板的背面有一个 S/N 和 OPN。 序列号 (S/N) 为 10 位 ID、与 7 位批号 (LOTID) 不同。 我想知道是否有办法以编程方式检索应该是唯一的 S/N、而 LOTID 可能不是唯一的。 我也检查了固件代码、但只有 DIEID 是我可以使用毫米波 SDK 检索的代码。  如果没有办法、我想 晶圆中的批号、晶圆编号和裸片坐标的组合应该是唯一的。 您能否证实这一点? 谢谢!

    此致、

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Surya、

    我明白您的意思。 您要查找的是 EVM 串行 ID、而不是雷达器件、因为这就是 S/N 的含义。 我认为此 S/N 不能通过传感器以数字方式移除、因为它连接到 EVM、而不是芯片。 您可以使用相同的固件调用获取批号、晶圆编号和 dieid。 在固件源 rl_sensor.c 中、函数调用“rlGetRfDieId",“,该、该函数返回“rl_RF_DIEID_STATUS_SB"。“。 检查 DFP 的 ICD (C:\ti\mmwave_DFP_01_02_06_03\docs\mmwave-radar-Interface-Control.pdf)、这将返回如下所示的值。 这就是传感器独特识别逻辑所需的所有信息。

    此致、

    Pedrorm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pedrorm。 然后、我将使用 DIEID 作为每个 6843 的唯一标识符。