This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:iwr6843isk 可以检测到接近雷达的 100km/hr 物体有多远?

Guru**** 2592540 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543838/iwr6843isk-how-far-can-iwr6843isk-detect-the-100km-hr-object-approaching-to-radar

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好! TI 团队!

我们使用雷达 iwr6843isk。 该雷达可以检测到 100m 以上的汽车、如果它从 120m 缓慢接近。

高速场景怎么样?

我们使用两辆车执行了此测试、其中一辆车配备了前置雷达。 两辆车都位于一个 100 米长的测试场的另一端。 在每次跑步开始时、他们以全速油门彼此加速、目标是以 50 米的速度达到 60 公里/小时。 我们相信我们成功地实现了这一速度。

该测试重复了多次。 因为这个地区是公开的,一些旁观者可能已经认为我们是我们的头脑之外。 我们仔细检查了雷达检测日志、但观察到的检测点非常少、甚至可能没有。

使用的器件 mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 、并"extendedMaxVelocity -1 1"启用设置。 鉴于此、我们想知道在高速条件下是否支持 IWR6843ISK 雷达可能无法清晰地检测到物体、或者根本无法检测到物体。

由于本实验涉及的风险很高、我们将不再进行任何类似或相关的测试。 因此、我们想知道您是否在受控且安全的环境中与专业人员进行过类似的测试。

此致、

Webb

此致、

Webb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    目前对于 IWR6843ISK 电路板、没有任何高速物体检测测试。  不过、我们确实有一个 使用 xWRL1432BOOST-BSD 板的高速物体检测演示、该演示可以检测以高达 40m/s 的速度在 100 米以上的距离移动的物体

    此致、

    Santosh