This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:测得的相对湿度始终为正值、不在规格范围内。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543278/hdc3022-the-measured-relative-humidity-is-always-positive-and-out-of-specification

器件型号:HDC3022


工具/软件:

您好,通过分析从生产的传感器获得的相对湿度数据,发现正误差和超出规格的误差,所以我想询问它。

  1. 和传感器分类

根据购买日期、总共对 65 个传感器进行了分类、根据组装方法对第 3 组进行了分类

手指分级

NIST-ID

传感器

组装方法

组 1

XX-xx-7a-9f-09-1f

4.

手册

组 2

XX-xx-ION-70-08-2e fc

50

SMT

第 3-1 章

XX-xx-A5-73-11-3e

5.

手册

第 3-2 组

XX-xx-A5-73-11-3e

6.

SMT

表 1.

  • NIST-ID 中的“XX"表示“表示不用考虑
  • 第 3 组是为了根据“表 2“中的结果研究组装方法。
  • 第 1 组:为开发目的购买的样片 (Mauser)
  • 请参阅第 2 组和第 3 组的“图 5“

 

  1. 重复性和偏差检查

如下面的“表 2“所示、存在与规格的偏差、显示了总体正误差。 值得注意的是、组 2 显示的误差比其他组更高。

 

大致对应

两种方法

30%相对湿度

60%相对湿度

90%相对湿度

组 1

3.9.

2.5

4.5.

组 2

2.8.

3.7.

8.0

第 3-1 章

1.7

1.6

4.3.

第 3-2 组

1.1.

0.6

3.3

表 2.

  • 该表是通过计算最大值而创建的。
  • 偏差=组传感器的获取值–参考传感器的获取值。
    • 参考传感器:Vaisala, HMP155(输出类型:KMI-485)(经韩国气象研究所 (RS) 认证可校准)

我附上详细信息和其他数据、因此请进行检查并回答。 谢谢你。

此致

e2e.ti.com/.../HDC3022-Inquiry-report.docx

e2e.ti.com/.../NIST_2D00_ID-and-Sensor-Deviation-by-Humidity-.xlsx

e2e.ti.com/.../HumidityTemperature-Sensor-Deviation-Comparison-Graph.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢你的详细报告,它是巨大的帮助。 通过查看您的文件、我发现您的存储、测试设置、PCB 设计、湿度参考或回流焊曲线没有问题。 在我看来、唯一突出的是您的焊锡膏和清洁剂:

    建议不要使用任何电路板清洁剂、仅使用免清洗焊锡膏。 我很难找到有关这些材料的更多详细信息、但现在我怀疑这些是导致您看到 RH 误差的根本原因。 您能否提供这两项材料的材料安全数据表 (MSDS)、以便我们对其进行审查、了解潜在的化学污染来源? 您是否测试过任何未使用这些材料的材料?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alex Thompson、

    我们附上了各组中用于参考的焊锡膏和清洁剂的 MSDS。

    业务线经理

    组装方法

    清洁剂和洗涤剂

    1.

    手工焊接

    X

    2.

    SMT

    O

    3-2.

    SMT

    O

    3-1

    手工焊接

    X

    如表中所示、使用了手工焊接和 SMT 组装方法。 第 2 组和第 3-2 组共用相同的组装工艺和材料(焊锡膏和清洁剂)。 在清洁过程中、使用 Kapton 胶带仔细保护检测区域、以防止任何污染、仅清洁了非关键区域。

    尽管采取了这些预防措施、组中的所有传感器在测量中都表现出正偏移、组 2 显示出最显著的偏差。 基于此、我们认为使用清洁剂和清洁过程本身不太可能是导致测量偏差的直接原因。

    尽管我们尝试根据测量数据应用软件校正、但由于现有的正偏移和误差的增加趋势、很难补偿高于 95%RH 的饱和误差。

    我们想询问是否有独立校准传感器的方法、或者是否可以获取超出 16 位分辨率的测量值。 如果可以获得更高的数据、我们相信可以实施基于软件的自校准来解决正失调电压问题。

    此致。

    Jiho 公园。

    e2e.ti.com/.../MSDS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiho、

    我想通过电子邮件继续此主题。 我刚刚给您发送了电子邮件、我将关闭该主题。

    谢谢你

    -亚历克斯·汤普森