This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:缺陷?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544290/iwr6843isk-defect

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

请参阅圈出的元件(电容器?) IWR6843ISK。  这是一个缺陷,如果是,我应该关心? (它似乎输出点云数据,但我还没有机会对其进行分析)。  很重要的一点是、它是否只是焊接到左侧标有“C"的“的焊盘?  或者我是否应该退回电路板?  我的电路板与网络上的照片不匹配(我想是不同的版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cliff、  

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    您已经有 IWR6843ISK EVM 的最新版本(修订版 D)。 您查看的是 C104。 它是 RF2 电源的一部分。 空焊盘实际上并不是 C104 的焊盘。 这是 C103 的焊盘、即 DNP。 您看到的银色表面实际上连接到 GND。 为了节省空间、这些电容使用外露的接地平面作为其第二个焊盘。 您也可以看到这是通过 C102 实施的,只是在您的绿色圆圈的 5:00 位置。  

    这记录在 TI.com IWR6843ISK 页面上的设计文件中。 我已直接在此处链接: https://www.ti.com/lit/zip/swrr164

    所以、这里没有缺陷。 我希望这对您有所帮助! 当您继续设计时、请随时在论坛上发布更多问题!  

    谢谢!  

    Blake