This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:Rx 天线辐射方向图

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543996/awr1843aop-rx-antenna-radiation-pattern

器件型号:AWR1843AOP


工具/软件:

您好:  

我有一个有关 AWR1843AOP 的 RX 天线辐射方向图的问题。  

我将  AWR1843AOP(MIMO 模式)与 mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 版本配合使用。  

AWR1843AOP 数据表第 34-35 页中显示了“接收器天线辐射方向图 — 方位角/仰角“。  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/awr1843aop.pdf?ts = 1753237247419

如果我在下面的通道配置设置中使用所有四个 RX 天线、  

方位角方向的复合接收器天线辐射方向图是否比 数据表中的一个接收器天线辐射方向图窄?  

(因为接收天线同时打开。)

channelCfg 15 7 0

请提供建议。  

此致、  

Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果不使用 MIMO、它会更窄

    我们尚未测量此值、因此没有任何数据

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ceser、  

    感谢您的答复。  

    我知道如果不使用 MIMO、则方位角方向上的接收器天线辐射方向更窄。  

    然后、当使用 MIMO 时、 方位角的接收器天线辐射方向图是否与 AWR1843AOP 数据表第 34-35 页中的“接收器天线辐射方向图 — 方位角/仰角“相同?  

    请提供建议。  

    谢谢、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我误解了这个问题。

    是、如果启用了 1 个 Tx 并且启用了所有 Rx、则辐射方向图应类似

    谢谢你
    Cesar