This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 DDM 模式下配置发送器和接收器数量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534587/awr2944evm-configuring-the-number-of-transmitters-and-receivers-for-ddm-mode

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

是否可以使用配置文件并根据 SDK FW 提供的更改 DDM 单用户模式的发送器和/或接收器数量?

我加载到 EVM C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoDDm.appimage

可能是这个特定的固件不允许它,但如果我们从 RTB 获取代码并在内部进行一些更改,我们就能够将访问者的数量减少到 1 个?

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过 DDM、您将无法减少 Tx 数量、因为 DDM 调制基于 Tx 数量。  

    您尝试实施什么应用?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们希望开发一种远距离 DDM 应用、在该应用中、角度分辨率的重要性远低于距离。 因此、我们对单用户 DDM 案例感兴趣。 因此、如果我考虑一个包含 4 个发送器和 4 个接收器的星座、我将准备好通过减少发送器数量来“牺牲“角度分辨率、但要增加单个 Tx 的多普勒 FFT 大小以实现更高的处理增益。 最好是拥有一个 Tx 和 4 Rx 星座。 在 DDM 情况下、我是否有任何选项可以减少 Tx/DDM 数量 Rx?

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    同样、您将无法减少 Tx 数量、因为这就是 DDM 调制的基础。 但是、如果您正在寻找特别远距离的 DDM 演示、可以在 RADAR 工具箱中的“high_end_corner 雷达“下找到一个演示。 路径如下  

    C:\Repo\radar_toolbox\source\ti\examples\Automotive_adas_and_Parking\high_end_cordder_radar

    如果对该演示感兴趣、请告诉我。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将结束该主题。

    此致、

    Gabriel