This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:将 AWR2243Boost 与 Xilinx Zynq FPGA (ZCU102) 连接、用于数据采集和分析

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542983/awr2243boost-connection-awr2243boost-with-xilinx-zynq-fpga-zcu102-for-data-capture-and-analysis

器件型号:AWR2243BOOST


工具/软件:

您好、

我想 将 awr2243boost 用于其中一个物联网应用、能否使用 Zynq FPGA 进行数据采集?

我不熟悉毫米波传感技术、请多多包涵。
我目前正在尝试利用 AWR2243BOOST 进行一些基本的速度/距离估算和测量

请 参阅相关指南、我如何进一步使用 Zynq FPGA 和 AWR2243Boost。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    将 FPGA 连接到 AWR2243BOOST EVM 是一项复杂的任务、因为需要在 FPGA 上实现毫米波协议。

    我认为、从 AWR2243BOOST EVM 捕获原始数据并使用 Matlab 或 Python 对数据进行后处理会更容易。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    由于我们  为应用采购了多款 TI AWR2243BOOST、因此它适合使用任何 ARM cortex M4 或类似处理器来捕获来自 AWR2243BOOST EVM 的数字数据、并进一步处理 范围应用或同一处理器(基于 STM32 ARM)中的任何其他应用。

    最终我想将现有的设备与 AWR2243Boost 配合使用,作为 STM 32 ARM 系统,任何基于 PCB 的处理器或 FPGA ,这是更合适的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们在 AWR2243BOOST + AM273x EVM 上运行的 SDK4.x 中提供了演示。 我认为这是一个很好的例子、可以了解如何在处理器上实现该协议。

    您将需要下载 SDK v 4.5.0.2

    MMWAVE-MCUPLUS-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com

    安装 SDK 后、中提供了演示  

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02\ti\demo\am273x\mmw

    如果要运行演示、需要购买 AM273x EVM。

    可以在此处找到演示文档

    mmWave SDK 模块文档

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、谢谢

    错误的最新线程删除,你可以重新发送答案,正如我在最后一个线程中问的处理器或 Xilinx FPGA 的最佳选项? 如果我想使用其中的任何一个、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议您使用 Google 站点搜索检查以前的类似主题

    站点 e2e.ti.com mmwavelink 移植

    中还提供了移植用户指南  

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02\ti\control\mmwavelink\docs\doxygen\html\index.html

    主机处理器必须支持以下功能

    • CSI2 Rx
    • SPI
    • GPIO

    谢谢你
    Cesar