This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AWR1843AOP 辐射发射查询

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR6843AOP, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542317/awr1843aop-awr1843aop-radiation-emission-inquiry

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR6843AOPAWR6843

工具/软件:

你好。

我们正在基于 AWR1843AOP 设计雷达传感器组件、
在 EMC 认证测试期间、我们发现该芯片会产生辐射发射 2.4GHz 噪声。

我们确认对其他外围电路没有影响、我们想查询如何解决来自芯片的噪声。

此外、您是否有芯片的 EMI 测量数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、很遗憾、这是一个已知问题。 凭借 AWR1843AoP 器件、我们没有任何方法来缓解这种情况、因为封装天线设计无法实现屏蔽。  附件是显示该区域故障的报告。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、此问题的根本原因是什么?
    2、未来芯片是否有改进的空间?
    3.如果天线测量辐射发射和 AOP 之间有物理金属板,是否可以阻挡这种噪音?
    4、固件升级后是否会暂时阻止?
    例如、BSS 关闭、DSS 关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根本原因是器件时钟树。 有多个时钟在 2.4GHz 下具有谐波。

    没有更新器件的计划、并且该器件没有在固件中支持低功耗模式的架构。

    您的终端应用是什么? 您可以考虑 AWR6843AoP、该器件确实支持一些额外的低功耗模式、有助于减少发射、但这也需要低占空比应用才能使其生效。  

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法更改为 AWR6843。 该应用是一款悬崖探测传感器、用于在驾驶过程中检测短距离障碍物和防跌倒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况对于 EMC 认证测试来说绝对需要改进。

    请提供其他调试措施的建议。