This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:在 RadarAPI 中、只能看到 COM3 和 COM4。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540066/dca1000evm-in-radarapi-only-see-com3-and-com4

器件型号:DCA1000EVM


工具/软件:

文档涉及其他 COM 端口、但我看不到。  您能否提供有关潜在安装问题的说明?

我使用的是 Windows 10。

已在两台不同的 PC 上试用。 结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查设备管理器并向我们发送快照吗?

    USB 电缆是否连接到 FTDI 端口?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是所有端口的屏幕截图、其中显示了从连接到 EVM 上 FTDI 端口的 PC 的 USB 端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享您的物理设置的图片? 我们可以更密切地看到连接到什么。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此设备可能没有对 xds110 固件进行编程。 请按照以下步骤操作。 请记住、任何 CCS 版本 12 都将共享相同的路径

    1.在下面的文件夹中打开 Windows 命令控制台-

      C:\ti\ccs1250\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    2.运行以下命令对固件进行编程

      xdsdfu -b boot_loader.bin -r

      xdsdfu -f firmware_3.0.0.13.bin -r

    3. 断开 USB 电缆与主机 PC 的连接并重新连接、确认设备管理器中显示的 XDS110 仿真器端口、如下所示

    以下是 cmd 提示符的示例输出

    但对于电路板、不再受支持、因此我无法帮助处理任何软件查询。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    你能给我最新 EVM 的型号,所以我可以订购吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我指的是不再受支持的红色 EVM(看起来像 MMWCAS-DSP-EVM)。

    此外、该演示似乎不是 DCA1000EVM

    此致、

    Gabriel