This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:BH1680FVC 的模拟环境光传感器替代产品

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544002/opt3006-analog-ambient-light-sensor-alternative-to-bh1680fvc

器件型号:OPT3006


工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 ROHM BH1680FVC 的替代产品、后者是一款模拟输出环境光传感器。 您能否告知 TI 是否提供了任何符合以下要求的产品?
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/sensor/light/bh1680fvc_spec-e.pdf

  • 模拟输出(首选电压或电流)

  • 紧凑型封装(约 1.6mm× 1.6mm 至 2.0mm)

  • 在 2.8V 下运行(理想情况下支持高达 5V)

  • 能够在低照度水平(低于 100 勒克斯)下实现高灵敏度、最好具有增益控制

  • 工作温度范围高达~μ V 100°C(至少为 85°C 最小值)

  • 由于温度而导致的输出变化极小(我们在其他传感器中遇到了输出在热量下漂移的问题)

I²C 没有可用的模拟输出选项、我们希望推荐合适的数字输出传感器(例如 Δ T)、满足这些要求并尽可能减小与温度相关的性能变化。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、  

    我们的光学产品系列主要是数字产品。  OPT101 数据表、产品信息和支持| TI.com 是其余的模拟器件。  

    话虽如此、我们确实有许多出色的高性能、低成本数字 ALS 选项。 所有这些都可以兼容 I2C、大多数  温度规格为–40°C 至 105°C

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?   

    您对测量什么频谱感兴趣? 复制人眼响应是否会对您的产品有利? 宽带测量是否可以接受? 您是否需要在 IR 附近进行测量?

     与  ROHM BH1680FVC 相比、我们光学目录中的所有数字器件都具有更低的电流消耗  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn