This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:在外部闪存中保留空间 (MX25R1635FZUIH0-TR)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542614/iwr6843aop-reserving-space-in-external-flash-mx25r1635fzuih0-tr

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

我使用 IWR6843AOP 处理一个工程、并基于 TI 雷达工具箱中的示例:

C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\People_Tracking\Overhead_3D_People_Tracking

在我的设计中、我正在使用 MX25R1635FZUIH0-TR 外部闪存芯片 、我想:

  1. 闪存的映射方式 在该工程中、尤其是已为雷达应用(MSS、BSS 等)保留的空间量。

  2. 如何检查程序映像的存储位置和存储方式 工程的闪存中。

  3. 我也想 存储自定义设置和日志数据 闪存中。 我需要这样做 在闪存中保留一个专用区域以存储用户数据 ,并确保它 不与应用程序代码/数据重叠

因此、我需要帮助确定该工程中的闪存布局以及如何安全地针对用户定义的存储对其进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    闪存的映射方式 在该工程中—尤其是已为雷达应用(MSS、BSS 等)保留的空间量。

    闪存没有像映射到 RAM 一样映射到工程。  片上存储器分为 MSS、BSS、DSS 等、详细信息可以在工程的链接器文件中找到。  可以根据您认为合适的具体闪存芯片来组织闪存芯片存储器。  对于 EVM 上的芯片、它被划分为四个部分、用于存储您选择的任何信息、最常见的是应用。

    如何检查程序映像的存储位置和存储方式 在示例项目的 FLASH 中。

    您可以参阅闪存/QSPI 驱动程序以了解如何读取闪存中的内容。  但是、如果未正确加载、则加载到 SFLASH 中的应用程序将不会加载、因此您可以根据器件在上电时的行为确定是否正确刷写了该应用程序。

    我也想 存储自定义设置和日志数据 闪存中。 我需要这样做 在闪存中保留一个专用区域以存储用户数据 ,并确保它 不与应用程序代码/数据重叠 .

    这也将基于您设置闪存芯片的方式。  如果您想保留某个部分、只需在应用软件中概述此地址、并确保刷写工具允许您自定义将应用加载到 SFLASH 的位置、或确保任何预定的位置都不与保留部分重叠。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢