This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:如何在 ODS AOP 应用中的上电时启用自动启动数据传输

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539635/awr1843aopevm-how-to-enable-auto-start-data-transmission-on-power-up-in-ods-aop-application

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在使用 “obstacle_detection_AOP"</s>“ 来自以下路径的应用程序:

Automotive_Body_Sensors

在当前设置中、我使用的是 “ods_3D_visualizer.exe"</s>“ 工具上传 配置文件中找到 在雷达上电后通过 UART 发送数据、之后雷达开始传输数据。

我的要求是:

我希望雷达在上电时自动开始传输数据、而无需通过可视化工具上传配置。

您能指导我如何修改应用或将配置集成到代码中、以便雷达在通电后自动开始数据传输吗?

感谢您的支持。

谢谢

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的支持团队建议不要使用 ODS 演示、而是使用 mmWave SDK 3.6 开箱即用演示

    本演示支持在通电时启动数据。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    感谢您的答复。

    您能否确认 AWR1843AOP 的开箱即用演示二进制文件位于:

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\xwr18xx_mmw_aop_demo.bin

    此外、您能否提供有关此演示支持的检测距离和视场 (FOV) 的详细信息?

    谢谢您、



    谢谢你
    Mitesh


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的演示。

    OOB 演示的检测范围与 ODS 演示相同、因为它基于 MIMO(一次启用 1Tx)

    OOB 演示的 FOV 也与 ODS 演示相同。

    因此、性能应该相似

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能否分享提及 OOB 演示或 ODS 应用的检测距离和视场 (FoV) 详细信息的链接或文档?

    谢谢

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 EVM UG 的“2.4 AWR1843AOPEVM 天线“一节中提供了 FOV 信息

    https://www.ti.com/lit/ug/spruix8/spruix8.pdf

    有关检测到的物体的信息、请参阅此 TI 设计报告。 请参阅“1.2 关键系统规格“一节

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduf00/tiduf00.pdf

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    非常感谢您先前分享这些文档。

    我将阅读以下文档:
    TI AOP 泊车应用用户指南、其中讨论了 AOP 自动泊车应用 、突出显示两种不同的配置文件配置: SHORT RANGE 超短距离

    我想澄清以下几点:

    1. 您建议的演示:
      C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\xwr18xx_mmw_aop_demo.bin
      —这是 也一样 文档中提到的 AOP 自动泊车应用?

    2. 如果是、您能否共享这两个配置文件的配置文件配置文件 SHORT RANGE 超短距离 模式?

    3. 更重要的是、是否有 单个配置文件 或机制来支持我们运行 两种模式(短距离和超短距离) 通过上传一个统一的配置文件、还是需要.cfg手动在两个单独的文件之间切换

    期待您的澄清。

    此致、
    Mitesh Rajpurohit



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该演示是相同的、只是配置不同。

    Radar Toolbox 中提供了自动泊车配置

    C:\data-nobackup\2025\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\automated_parking

    有关如何运行演示的信息、请阅读提供的用户指南。  

    如 TI 设计用户指南中所述、使用单个配置文件并两个子帧、一个子帧用于 SRR、一个子帧用于 USRR、两个子帧交替运行。

    您建议的演示:
    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\xwr18xx_mmw_aop_demo.bin
    —这是 也一样 文档中提到的 AOP 自动泊车应用?

    谢谢你
    Cesar