This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:咨询 Linux 驱动程序、与 TDA4VM 的使用和演示应用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542791/awr2243-inquiry-on-linux-driver-usage-with-tda4vm-and-demo-applications

器件型号:AWR2243
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI、

我们计划将 AWR2243 与 TDA4VM 一起用于一个自主机器人系统项目。 我们想问是否有适用于 AWR2243 的 Linux 驱动程序? TDA4VM 可以驱动多少个 AWR2243s? 最后、 我们是否可以针对上述元件检查任何示例演示应用?  

提前感谢、

Barış Taylan

Makersan R&D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    虽然目前没有用于 AWR2243 的驱动程序、但您可以根据需要自由开发。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、

    但我们仍然对我们的其他问题很好奇、因为单个 TDA4VM 可以使用虚拟通道等驱动多少 AWR2243s?

    另外、如果您能向我们展示涉及相关组件的演示应用、我们将不胜感激。

    再次提前感谢、

    Barış Taylan

    Makersan R&D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    其中 4 个应能由 TDA4 驱动

    此致、

    Nate