This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5021-Q1:霍尔传感器中的校准可行性

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5328, DRV5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544079/drv5021-q1-calibration-feasibility-in-hall-sensor

器件型号:DRV5021-Q1
主题中讨论的其他器件:TMAG5328DRV5021

工具/软件:

我们会将霍尔传感器安装在 PCB 上、并在组装完成后使用固定磁体对其进行测试。 我们想知道在器件完全组装后、是否可以校准霍尔传感器。 如果是、您能否提供有关如何在组装后校准 IC 的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratap:

    无法校准 DRV5021。  如果您正在寻找校准霍尔开关的方法、可以选择结合使用我们的 TMAG5328 电阻器/电压可调节霍尔开关与 DAC。  在这种方法中、DAC 生成的输出连接到 TMAG5328 的 ADJ 引脚。  通过调整 DAC 输出电压、TMAG5328 的 BOP 会相应地变化。  以下应用手册提供了有关实施此方案的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slya065/slya065.pdf 

    此致、

    Mekre