This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:在 guiMonitor 设置中启用多普勒距离热图后、只发送一帧多普勒距离热图

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542561/iwrl6432boost-only-one-frame-of-doppler-range-heat-map-is-sent-after-enabling-doppler-range-heat-map-in-guimonitor-settings

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

设置信息:

  • 硬件: IWRL6432BOOST

  • SDK 版本: MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00

  • 使用的固件映像:
    MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo\prebuilt_binaries\xwrL64xx-evm\mmwave_demo.release.appimage

  • CFG 基本配置文件:
    C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo\profiles\xwrL64xx-evm\parking_5m.cfg

修改了 CFG:

sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 8 0 0 256 4 24.3 3
chirpTimingCfg 8 25 0 93 58
frameCfg 64 0 4000 1 100 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3
guiMonitor 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
sigProcChainCfg 64 32 1 0 0 0 0 0
sensorPosition 0 0 0.3 0 0
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.95 0 1 1 1
cfarScndPassCfg 0 2 8 4 3 1 25.0 0
aoaFovCfg -80 80 -20 20
rangeSelCfg 0.1 10.
clutterRemoval 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 0 0 40 0 0x1ff000

症状:

加载修改后的 CFG 文件后、 仅接收距离多普勒热图的第一帧 、则不再发送数据。

  • 修改guiMonitor为 guiMonitor 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 后发生了此行为 0

预期行为:

  • 连续距离多普勒热图可在帧开始后进行数据流式传输、而不仅仅是单个帧。

问题:

  • 启用连续距离多普勒热图传输是否需要任何限制或额外设置?
  • baudRate或会sigProcChainCfg影响连续流式传输吗?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的设备可能已超时。 将波特率增加到 1250000(添加 CLI 命令波特率 1250000)、然后根据需要增加帧时间。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复! 也可以设置为波特率 1250000 和增加 frameCfgFramePeriodicity 最终目的 200 已解决问题—现在距离多普勒热图正在持续传输。 感谢您的帮助!