This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何处理 SBL 复位自失效

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540459/awr2944evm-how-to-process-sbl-reset-self-fail

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

尊敬的设计师:

  我解决了一个 SBL 流程中存在步骤缺失的问题、如下所示:

最后、应该会出现一个提示“All done、reset self“、但不会。

然后、我使用了另一个板、它可以正常工作。

您能给我一些首次亮相的想法吗? 我不知道是什么导致这个问题。

此致、

Zisheng Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zisheng:

    您能否确保这两块电路板具有一些板载配置? 比如 SOP 和其他开关。 如果问题没有消失、请告诉我。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh

    我确信两块电路板具有相同的配置、更进一步、我找到了电路板遇到问题的原因。

     如果 BSS 引导失败以及 BSS 的原因、有一个函数将无限循环

    bssstatus 的值为 0xD。

    那是硬件问题、对吧?

    如何解决?

    您能帮助我解决我的两个问题吗?

    此致、

    Zisheng Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zisheng:

    似乎此器件中的 APLL 校准由于某种原因失败。  

    问题:自此设备何时开始出现此错误? 错误总是存在、或者有时通过、有时失败、有时失败。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shaliesh

    我想这个问题总是存在的。

    在将程序刷入它之后,这是我第一次对它进行测试,并遇到这个问题。

    此致、

    自生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zisheng:

    您是否能够尝试以不同模式引导器件? 您可以使用 mmWave Studio 尝试 SOP2 引导、并检查器件是否正常运行。 也可以使用 SDK 文档中提供的说明来尝试 SOP5 模式。 如果您在这些测试方面需要帮助、请告诉我。

    此致、
    Shailesh