This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:TMCS1100

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543475/tmcs1100-tmcs1100

器件型号:TMCS1100


工具/软件:

大家好、我们正在尝试测量 用于电能计量 IC ADE7878 的 400Hz 交流 rms 线路电流。  为此、我们使用 TMCS1100 电流传感器、而不是电流检测变压器。

ADE7878 电流检测引脚接受 峰值+/–500mV 的差分电压输入、 因此 TMCS1100 输出应电平转换 为此电压。

我们知道 TMCS1100 由单电源供电、而 VREF 引脚由 1.5VDC 偏置供电以进行测量。 我的意思是、我们可以将 TMCS1100 的 GND 引脚连接到负电源、并将 VREF 引脚连接到 GND、而不是使用单电源、因此我们可以获得约 GDN 电平的输出电压 (VOUT)、并直接 连接 ADE7878 电流检测引脚? 以这种方式使用是否会导致 TMCS1100 出现任何损坏或故障? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要保持在建议运行条件下、执行此操作就不会出现任何问题。 VS 相对于器件 GND 的电势应介于 3V 至 5.5V 之间。  

    使用双电源不应该是问题。

    此致、

    Holly