This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:转换期间的电容变化

Guru**** 2554230 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543147/fdc2114-varying-capacitance-during-conversion-period

器件型号:FDC2114


工具/软件:

FDC2114 将电路的谐振频率转换为数字输出。

如果电容在转换期间发生变化、最终输出是多少? 是平均值吗?

换句话说、FDC 的转换机制是什么?  

谢谢、

新余市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新余市、

    器件通过 RCOUNT 参数测量电容、该参数设置相对于基准时钟周期的测量间隔时间、如数据表中的公式 (5) 所示:

    在此间隔期间、器件通过测量传感器波形周期数、然后提供数据值来估算传感器频率、如数据表中公式 (1) 所示:

      

    可以将其重写为 DATAx =(TREFx/TSensorx)⋅212

    因此、如果电容随测量间隔变化、这进而导致传感器频率在间隔内变化、从而使 Tsensorx 看起来像一个平均值。
    由于 Tsensorx 是分母,因此 DATAx 的值不会完全像时间间隔内 DATAx 的平均值,但它会是某种中间值。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。 这是非常有帮助的!