This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:PGA302EVM-037 停产 — 数据表和更换

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541741/pga302-pga302evm-037-end-of-life---datasheet-and-replacement

部件号:PGA302


工具/软件:

您好:

我考虑在其中一个项目中使用 PGA302、在订购 PCB 进行测试之前、我需要一个评估板来测试通过 I2C 与该元件的通信。 组件 PGA302 处于激活状态、但 PGA302EVM-037 已声明过时。 在一些商店中、似乎仍以低数量提供该板、但我在 TI 站点的任何位置都找不到该板的数据表(Digikey 和 Mouser 等商店的链接不再起作用)。 我有以下问题:

-该评估板的数据表是否在任何地方提供?

-此评估板是否有任何替代产品,因为此评估板已停产?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:  

    欢迎来到 E2E!  

    PGA302 仍处于运行状态、我们仍然支持该器件。 我们确实计划更换 EVM、但我没有时间表说明 EVM 何时推出。  

    我已向您发送朋友请求、因此我们可以离线进一步讨论。

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    感谢您的回复、能否向我发送该已停产 EVM 数据表的链接? 我找不到 你的朋友请求, 这就是为什么我还在这里回答。

    此致、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:  

    请发送给我一个朋友的请求。 单击我的姓名:

    然后点击“Connect":“:

    然后点击“Request Friendship(请求友谊)“。

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    我已发送申请、您能向我发送数据表相关详情吗?

    此致、
    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:  

    我已向您发送了一封私人邮件。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    还有 PGA302-EVM-037 数据表和用户指南吗?
    我已经向您发送了朋友请求。

    谢谢、

    Gadi Harpaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gadi。 我已经给你发了一条消息。

    Maggie