This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP 在跑步机场景中心率低估

Guru**** 2555280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541085/awr6843aop-heart-rate-underestimation-by-awr6843aop-in-a-treadmill-scenario

器件型号:AWR6843AOP


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:


目前、我们正在使用 AWR6843AOP 的“生命体征与人员跟踪“示例代码来测试运动中的人员。
例如、雷达安装在跑步机前。
通过测试、我们发现、当健身跟踪器已经显示出 110bpm 的心率时、AWR6843AOP TLV 输出的心率保持在 80 以下。 请告知我们可以调整哪些参数来纠正此问题?
或者、您可以建议更好的方法吗?

谢谢、

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当受试者在跑步机上移动时、我们无法保证结果稳定。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    我们测试了一种场景、 在这个场景中、我的心率实际上为 110bpm、但 AWR6843AOP 仍将其报告为低于 80bpm 。 您能告诉我我们应该修改哪个部分的代码来解决这个问题吗?

    谢谢
    Vincent




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您是否可以从以下位置使用可视化工具?

    radar_toolbox_1_30_01_03\tools\visualizers\mm\mm Industrial_Visualizer Wave_Industrial_Visualizer

    由于最新可视化工具版本中的错误、HR 不会更新

    此致