This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:iwr1843BOOST 硬触发问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542570/iwr1843boost-iwr1843boost-hard-trigger-issue

器件型号:IWR1843BOOST
主题:IWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

为了通过外部开发板 GPIO 上的 PWM 波实现 IWR1843 的硬触发、我按如下方式配置了 IWR1843 的配置文件:frameCfg 0 2 16 0 100 1 0、这应对应于设置硬触发模式。 然后、我的开发板 GPIO 的 PWM 波形输出为 10Hz、脉冲宽度为 1ms。 我已经使用示波器验证了波形是否正确。 我将相应的触发信号连接到 IWR1843 升压端上 J6 的引脚 9。 在演示可视化工具中观察时、我注意到它触发了 3 帧、这看起来与信号无关。 当我将接地线插入 J6 引脚 9 时、它也触发了三个帧。 触发三个帧后、系统冻结、我无法使用传感器停止功能关闭雷达。 点击演示可视化工具中的 SENSOR STOP 按钮不会产生任何响应(成功后应返回“Done")“)。
硬触发逻辑是否正确? 接线应正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、板载芯片是否过载和损毁? 我无法使用 sensor stop 命令关闭传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们在几天内回复您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想请您浏览以下主题:

     IWR1843BOOST:iwr1843 外部触发 

    谢谢、

    Swarnendu