This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1827:TMP1827 隔离

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1827, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541719/tmp1827-tmp1827-isolation

器件型号:TMP1827
主题: ISO1640 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我需要隔离 单线、您能不能推荐给这款简单尺寸超小的隔离器 IC

隔离电平可以是 2.5kVrms 或更高

BR

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shachar:

    我将尝试引导您查看我们的隔离产品线、以便他们帮助指导您找到最符合您需求的 TI 产品。 但是、我将首先提供一些有关 TMP1827 的 1-Wire 总线所需的隔离解决方案类型的信息。

    如果选择在 SDQ 引脚/总线电平实现隔离、则选择的隔离器必须是  双向 如此处所示的橙色部分。

    如果您可以在控制器处实现隔离、则可以使用设计您的控制器  两个单向隔离器 如此处所示的橙色部分。

      

    请注意、虽然我已经标注了 GPIO 和 UART 实现以及总线供电与电源供电实现的艺术作品、但这些特性都可以互换。 例如、您可以实现 GPIO-OUT 和 GPIO-IN 以利用单向隔离器和 1-Wire 的 GPIO 实现。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ren、

    感谢您的快速响应、我们在系统 I2C 隔离器中提供了这款器件、我们将使用 ISO1640BDR、

    我认为 ISO1640 也可以与 SDQ 1 线配合使用、因为它是开漏的、您认为是什么?

    BR

    Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shachar:

    查看原理图连接、好像很容易出现锁定情况、因为 SDA2 和 SCL2 短路。 请记住、 SDA 和 SCL 都是支持双向的通道、这意味着 UART_TX 上的任何信号都将通过 SDA 通道发送回 UART_RX。

    根据 Ren 上面的意见和我的理解、基于 GPIO 的通信与 ISO1640 更加有意义。 您只需要 1 个通道 (SDA 或 SCL) 即可实现双向通信。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Varun:

    非常感谢

    我认为这是正确的方案、

    对于的 UART RX 值、建议的串行电阻是多少   

    BR

    Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shachar:

    这也可以是 0 欧姆、因为您已经上拉到位、也可以选择包含上拉电阻。

    此致
    Varun