This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:传感器选择:AWR2944 或 AWR1843

Guru**** 2555240 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543297/awr2944-sensor-select-awr2944-or-awr1843

器件型号:AWR2944
主题: AWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们正在考虑开发用于毫米波应用的芯片、但缺乏该领域的经验。 。 ​​AWR2944 ​​借助、满足我们的基本性能要求 ​​1T4R 天线配置 ​​和 ​​TDM 模式 ​​。 请告知是否是 ​​AWR2944 ​​或 ​​AWR1843 ​​会是更好的选择吗?

此外、的级别是否有任何差异 ​​技术支持 ​​芯片的双电源线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无论对于芯片、仅通过 e2e 论坛提供支持。
    由于 AWR2944 是一款新一代芯片、有更多资源可供您在线使用、因此建议您进一步使用 AWR2944。

    此致、
    Saswat Kumar