This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:hdc2010 的生命周期

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, HDC2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542935/hdc2010-life-of-hdc2010

器件型号:HDC2010


工具/软件:

尊敬的专家:

所选的湿度传感器用于储能容器的环境、温度范围为–40℃ 至 85℃、湿度测量范围为 5%至 95%(要求至少 15%至 90%)。

主要挑战在于容器内的挥发性气体、包括:甲基乙基酮、环己烷、多地二甲基环己氧烷、2,3,4,5-四氢丙烷、多地二甲基己烷、 四戊二酰环己烷、甲酰胺、正己烷、甲基乙酸酯、乙基乙酸酯、 甲氧异丙氧甲氧甲氧西通路、丁三甲氧甲氧西通路、甲二异丙氧西通路等

温度精度要求为±1℃、湿度精度要求为±5%。

HDC2010 是否是不错的选择? 或者你有什么建议吗?

我们主要想知道使用寿命是否可以超过 10 年,以及 VOC 气体是否会影响温度和湿度传感器的使用寿命和测量精度。

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    不幸的是、对于  不限  基于聚合物的湿度传感器、长期暴露于挥发性气体会导致测量误差。 因此、我们无法确定 HDC2010 或任何湿度传感器是否会在长时间内保持其性能、而不会对气体中的检测元件进行某种形式的降级。

    容器是否有任何通风或传感器是否与气体密封?

    在您的用例中、是唯一的方法  减轻  (不要防止/避免)挥发性气体的影响是使用湿度传感器和 IP67 滤膜(如 HDC2022) 或为获得出色精度、请参阅 HDC3022

    此致、

    哈利