This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843 6 层 PCB 堆叠

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542457/awr1843boost-awr1843-6-layer-pcb-stack-up

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

我们正在创建一个基于 AWR1843BOOST 评估板的定制板,我们希望保持射频部分与评估板相同。 在哪里可以找到堆叠详细信息、PCB 制造中可接受的容差类型   

此致  

Aziz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aziz:

    请从 AWR1843AOPEVM 评估板|德州仪器 TI.com 下载 Altium 设计数据库

    使用的堆叠在数据库中与使用的材料一起记录。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Ali

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    我们使用 6 层 AWR1843BOOST 作为参考。 您能共享相同的堆栈需求吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从 EVM 设计数据库中可以看到、AWR1843BOSST EVM 有 8 层。  请参阅下面的。

    这是你想要的吗?  如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Ali