This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP390-Q1:我们是否有具有更宽温度范围的器件?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542485/tmp390-q1-do-we-have-something-with-wider-temp-range

器件型号:TMP390-Q1


工具/软件:

团队、  

我的客户需要一个工作温度范围为–55°C 至 150°C 的温度开关、我没有发现任何东西。 TMP390-Q1 接近(–55°C 至 130°C)、但不完全接近。  

有什么想法吗?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    遗憾的是、我没有看到任何与您正在寻找的温度范围相匹配的内容。 我能找到最接近的是 LM57-Q1、它具有–50°C 至 160°C 的扩展工作温度范围。 这涵盖了除冷范围的低端之外的所有内容。

    此致

    -亚历克斯·汤普森