This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4470:电路板硬件文件请求

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4470, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541993/boostxl-tuss4470-board-hardware-file-request

部件号:BOOSTXL-TUSS4470
主题中讨论的其他部件: TUSS4470

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在从事一个超声波感应工程、并计划将我的定制硬件基于 BOOSTXL-TUSS4470 评估板。

您能分享这个 EVM 的设计文件吗? 具体而言、我正在寻找:

-光绘文件
-示意图
- PCB 布局(如 Altium、EAGLE 或 PDF 格式)

我需要使用这些文件来更好地了解传感器布线、模拟信号路径以及可能对俯仰捕获配置进行的修改。

非常感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您发布到传感器论坛!

    我们提供了 用于更小、更简单 TUSS4470 参考  设计的设计文件、您可以使用这些设计文件来帮助开发:直接驱动超声波接近感应模块设计文件 (TUSS4470PSM)

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    感谢您的回复和共享 TUSS4470PSM 设计文件。

    但是、我专门寻找 BOOSTXL-TUSS4470 评估模块本身。 我的目标是了解完整的硬件配置、并尽可能使其适应保留评估板特性的定制设计。

    您能否善意地提供 BOOSTXL-TUSS4470 的完整设计文件、或者如果可以根据保密协议申请获取这些文件、敬请告知我们。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否将我添加为朋友、以便通过 PM 将设计文件发送给您?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我通过 PM 向您发送了设计文件。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    得到了文件、非常感谢!