This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539706/tdc1000-c2000evm-tdc1000

器件型号:TDC1000-C2000EVM


工具/软件:

这种设置是否可以测量齿轮箱油污染、机油中的磨损颗粒等、并且我想知道如何测量机油污染的百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您发布到传感器论坛!

    请参阅以下有关 用于流体识别和污染的超声波感应 的应用手册、并告诉我这样是否能够帮助回答您的问题。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开发一款机油质量传感器时、我需要知道介质 (V) 中的声速来计算 ToF、但不同机油的声速会有所不同如何定义?  如果可能、我计划检查齿轮箱油中的油质量、请与印度团队就此安排一次会议。 我们的订单数量为 5000nos。

    方面

    Karthik.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    以下网站 包含各种液体中的声速列表、包括您可能会发现有用的油:

    液体 — 声速

    此外、以下讨论了如何计算液体中的声速:

    声速 — 公式 

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我是否可以获得评估板软件、然后我们可以检查 ToF 测量的计算和变化、特别是我们应用的石油测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    如果您下载了此板的 GUI (TDC1000-TDC7200EVM GUI)、应该有一个名为 Firmware 的文件夹、您可以参考。

    此致、

    ~Alicia