This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:awr1843 2.4GHz 频带噪声相关问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542328/awr1843aop-awr1843-2-4ghz-band-noise-related-question

器件型号:AWR1843AOP
主题:AWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们正在使用 awr1843 芯片开发雷达传感器元件。

在 EMC 认证测试期间、我们发现了 2.4GHz 频段的噪声并尝试对其进行改进、但我们确认、修改外设电路存在限制、因为这是芯片本身产生的噪声。

请提供改进方法的建议。

此外、如果您有芯片本身的 EMC 评估报告、请分享该报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来这是重复的  ' 主题 ID:  1542317'。  请关闭此主题。

    此致、

    Ali