This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:产品选择和检测范围

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541661/ldc1612-product-selection-and-sensing-range

部件号:LDC1612


工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望设计具有以下要求的电感式接近传感器:

  1. 感应范围:  120 毫米
  2. 最大 PCB 宽度:  50 毫米
  3. 感应分辨率:  10mm(当移动 10mm 时、应提供大约 100mV)
  4. 精度:  ±2mm
  5. 首选电源电压:  12 伏。  但需要开路至 5V。

他们还询问了“目标 PCB 气隙要求“。 (例如 — 2 mm +/- 1)“、但据我所知、此设备没有此类要求。

我知道我们所有的 LDC 器件都具有 I2C 输出、但除此之外、这是否适用于 LDC1612? 数据表中确实说过“高分辨率通道可以实现更大的感应范围、从而在两个线圈直径之外保持良好的性能“、但我看到了一些关于 E2E 的讨论、建议仅使用高达 100%的线圈距离? 请就此提供建议。

此致、
参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数、

    客户不太可能使用电感式传感器满足其要求。  
    您可以在空气间隙为线圈半径的 3%到 20%时实现高分辨率。
    有时可以检测到空气间隙为线圈半径 50%–100%时目标是否存在、但没有附加分辨率。 您将无法估计距离中的任何变化。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    抱歉,我想我误解了相关要求 — 客户说过“线 性电感式感应应用“、我认为这意味着 LDC1612/LDC1614 线性位置感应中描述的那种应用。 我将尝试 与他们通话、以准确了解他们想要什么。

    在这种情况下、

    • 除了“比目标宽“之外、是否有任何有关 PCB 宽度的指南?
    • 是否有必需/推荐的气隙? 当然,目标不能与线圈刮擦,但除此之外, 我认为 最小的空气间隙是最好的?
    •  如果我理解正确、最小 PCB 长度就是检测距离 (120mm)+电路所需的空间?

    谢谢、
    参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数、


    客户在没有完全分享其要求的情况下提出建议是很常见的、这总是会延迟他们获得所需的答案。

    因此、最好等到我们更好地了解他们的要求后再尝试详细的指导和反馈。

    此致、
    John