This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:60GHz 频带级联 EVM?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541241/awr2243-2x-cas-evm-cascaded-evm-for-60ghz-band

器件型号:AWR2243 –2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

工具/软件:

您好:

在我的工作中、我们开始探索使用级联雷达来提高角分辨率的可能性。 我们 在 60GHz 时与雷达 iwr6843isk 配合使用(我们必须限于此频段)

我知道  AWR2243 –2X-CAS-EVM 使用 76GHz 至 81GHz 的雷达。 那么、我想问您是否有另一个在 60GHz 时具有多个级联雷达的 EVM?? 如果还没有、是否有计划在不久的将来发布新产品?

提前感谢您的帮助。

此致、

Evert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evert、

    遗憾的是、我们目前没有面向公众的 60GHz 多芯片级联评估模块、并且目前没有发布这种评估模块的明确计划、但我们正在仔细观察行业对这种产品的需求。

    此致、

    Pedrorm