主题:AWRL6844 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们已配置 SPI A、需要在 AWRL6844 EVM 上将其配置为主器件、并尝试通过 SPI A 接头引脚与 AD3306(从器件)进行通信。 通过 SPI 发送数据时、MCSPI_TRANSFER 期间没有任何响应、它会挂起。

请查看下面的设置和配置详细信息:
- 为了使用 SPI A 接头引脚、我打开了 S4.3 开关和 S1.3 开关。 这种硬件配置是否足以使用 SPI 接头而不是 FTDI SPI USB?
- 此外、您能否帮助我识别 SPI 评估板接头 J2 连接器上的引脚编号 1、是最左侧还是最右侧的引脚?

- 以下是 MCSPI0 的配置。 您能否验证此配置?