This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:定制 IWR6843AOP 板上的 UART 串行检测问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536859/iwr6843aop-uart-serial-detection-issue-on-custom-iwr6843aop-board

器件型号:IWR6843AOP
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 设计支持团队:

我们目前正在与合作 IWR6843AOP 和根据数据表和 IWR6843AOP 开发套件文档中提供的参考设计和硬件指南设计了我们自己的定制板。

然而、我们面临着电路板布局的问题 无法通过 UART 串行接口检测到 它还可以在主机 PC 上运行。 我们根据文档遵循了 UART 原理图和连接建议(包括 SOP 设置、上拉/下拉和电源时序)。

电流电压电平的电流电平。 我们希望您能提供支持来解决该问题、因为它会阻止电路板进一步启动和刷写。

感谢您的时间和帮助。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_CP2105_5F00_USB_5F00_UART_5F00_REV1.PDFe2e.ti.com/.../SCH_5F00_IWR6843_5F00_REV2.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenath:

    您能否确认是否正确安装了驱动程序?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、随着 EVM 板成功刷写、驱动程序看起来已正确安装。 但是、尚未检测或刷写我们的定制电路板。 是否存在导致此问题的任何其他因素? 此外、是否可以通过 JTAG 执行检查或尝试刷写以进一步找出问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenath:

    您能否探测并共享定制电路板与 TI EVM 相比的 UART 的 TX 和 RX 的示波器捕获?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我们测试了这两块板并在 DSO 上捕获了 IWR6843AOP EVM 的波形、并在其中观察了 TX 和 RX 数据。 但是、当我们连接定制电路板时、会出现相同的问题“映像加载失败“。



    已附加 DSO 屏幕截图。 此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、  

    我们曾尝试使用 IWR6843AOP EVM 板中使用的相同 MX25R1635F 闪存、但仍然存在相同的问题。 显示了相同的误差。 “映像加载失败

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenath:

    您能否检查器件是否已唤醒? VBGAP = 0.9V?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenath:

    使用的 QSPI 闪存器件 (W25Q16JVUXIQTR) 与毫米波器件不兼容。 请仅使用 TI 推荐的以下应用手册中的闪存器件。

    毫米波传感器支持的闪存型号(修订版 G)

    请确认  W25Q16JVUXIQTR 的 QE 位是否设置为 1。 映像加载失败的原因是 NOR 闪存不兼容。 我们观察到即使 QE 位设置为 1、也很少有 Winbond 闪存器件不兼容。 因此、建议仅使用应用手册中 TI 推荐的闪存器件

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我们已经检查得到 0.89V 的电压

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenath:

    您能否确认是否仅尝试在刷写模式下加载映像? 您是否在多个电路板上看到了这种情况? 我建议在至少几个电路板上更换 QSPI 闪存、以验证这是否不是闪存不兼容问题。

    VBGAP - 0.9V 建议器件被唤醒;UART 上的通信表明通信接口正常。 请检查器件是否处于刷写模式、以便成功加载映像。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我们仔细检查了电路板、发现 VBGAP 为 0.03V、并且来自晶体的时钟处于活动状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenath:

    如果 VBGAP 为 0.03V、则器件未唤醒。 因此、图像加载失败。 您能否分享复位释放时 SOP2、1、0 的示波器捕获(以及 NRESET 波形)。 请确认是否遵循了以下唤醒序列。

    此外、请确认在 VIOIN 出现之前未驱动任何外部信号。 如果从外部驱动任何可能导致上电故障的外部信号/通信接口。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我们已经检查并获得了波形、如果我们遗漏了任何内容、您能验证原理图吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenath:

    没问题。 我们通常不会通过 E2E 主题执行原理图审阅、而是通过 JIRA 申请系统来执行原理图审阅。 如果您无法访问以下 JIRA、请请求销售/营销/FAE 团队代表您进行此操作。

    jira.itg.ti.com/.../HARDWARE_APPS

    同时、您可以检查以下设计检查清单、以确保遵循正确的原理图、布局和启动步骤。

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr197

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们无法打开 Jira 链接。 您能检查一下它是否有效吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenath:

     如果您没有以下 JIRA 的访问权限、请申请 销售/营销/FAE 团队 来代表您执行此操作。

    jira.itg.ti.com/.../HARDWARE_APPS

    此致

    Ankit