This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:调试模式错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539098/awrl6844evm-debug-mode-error

器件型号:AWRL6844EVM


工具/软件:

您好、

我已经下载了 SDK 06_00_05_01 版本、并按照 README_FIRST_xWRL684x.html 中的步骤操作

编译没有问题、但当我在 CCS 的调试模式步骤中尝试连接到 Cortex_R5 时、会出现如下所示的问题:

Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误–2062 @ 0x0)无法暂停器件。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3536)  

选择“Connect Target“时、也会收到相同的错误消息。

有关开关设置、请参阅图:

我想问、可能的原因是什么?

此外、我按照本次讨论中的常见问题解答 3 流程进行了设置
e2e.ti.com/.../faq-awrl6844evm-common-questions-and-resources-for-xwrl6844
仍然发生相同的错误、因此我只能等待新版本的 SDK 来修复它?

好极了  

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ED:

    您是否已经在器件上刷写了任何示例映像?

    如果是、您可以将开关设置更改为功能模式并连接到 R5 内核。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以连接到 MUC 并进入调试模式、但现有文档未明确介绍此模式的 6844 EVM 设置。