This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:SDK 5.4 运动存在、示例

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541841/awrl6432-sdk-5-4-motion-presence-example

Thread 中讨论的其他器件:AWRL6432

  • 器件型号:AWRL6432

工具/软件:

我正在 开发一个 使用 AWR6432 板且采用距离 — 方位角流水线的 5.4 SDK 运动存在检测示例、其中由于 HWA 中的存储器限制、无法提高仰角和方位角的角度精度。您能不能告诉我有任何改进的方法或任何线性调频脉冲配置  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lakshmi、

    角分辨率在很大程度上受天线数量或使用的到达角 (AoA) 算法的限制。 由于我们不能扩展到 3x2 以上、因此我们只能利用不同的 AoA 算法来提高分辨率。 例如、对于 车内生命存在检测 (LPD) 等高精度应用、我们使用 Capon 2D 角谱生成来创建更精细的分辨率范围 — 方位角-仰角热图。 不过、与基于 FFT 的更简单方法相比、这确实需要更多的处理时间和功耗。

    我建议您查看上面分享的 LPD 项目 、以了解 Capon 的使用方式、但如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Kristien