This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:模拟 LMP91000 的传感器–为什么输出不稳定?

Guru**** 2556780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541216/lmp91000-simulating-a-sensor-for-lmp91000-why-is-the-output-unstable

器件型号:LMP91000


工具/软件:

大家好:

我目前正在尝试为仿真一个电化学传感器 LMP91000 的要求 AFE 测试我的电路。 为了模拟传感器、我使用了精密电流源。

下面是我做的:

  • 短接 CNT 和 REF (计数器和参考电极引脚)并将它们连接到 负极端子 高精度实验室模块。

  • 我连接了 正极端子 消耗的电流 (工作电极销)。

理论上、我会像气体传感器一样向 LMP91000 注入受控电流。 但是、当我尝试施加即使很小的电流(例如 1µA) 时)时 、则会使用 VOUT 信号会变得高度不稳定并波动很大 。 使用真实的传感器(例如 3 导联气体传感器)、输出更加稳定。

为什么输出会随着仿真电流源产生如此大的波动?
这是因为我在电路中缺少一些东西(例如,负载电容器,传感器阻抗行为)吗? 或者、LMP91000 是否需要一定的内部阻抗来稳定恒电位仪环路?

还有一个问题:
CAN LMP91000 的要求 理论上支持 电化学水传感器 喜欢 游离氯传感器  据我所知、它们通常在水性介质中工作、与空气型气体传感器相比、可能需要考虑不同的偏置或稳定性注意事项。

提前感谢您的任何帮助或经验,您可以分享!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可能缺少传感器阻抗行为、这可能有助于提高稳定性(遗憾的是,我没有提供任何值)。 如果您在恒电位仪配置中连接一个 2 导联电化单元,您是否看到任何真正的不稳定性? 这就是与仿真更匹配的配置:

    LMP91000 理论上可以支持这些传感器、只要它们的行为类似于空气型气体传感器(电流输出,WE/RE/CE 引脚,偏置电压等)。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 澄清一下、当您说“缺少传感器阻抗行为“时、您是指我的电流源无法重现实际电化学传感器的复杂阻抗特性、这种不匹配可能是电路无法正常工作的原因吗?

    遗憾的是、我没有 2 引线电流单元可用。 我曾尝试使用电流源来仿真电流源、但输出相当不稳定。 我还尝试了水基氯电极设置、但这也没有产生可用的结果。

    那么、LMP91000 在设计上确实不是使用基本电流供应或简单的水电极进行测试、这是否公平? 模拟前端似乎在很大程度上取决于实际传感器的阻抗曲线、才能正常工作。

    再次感谢您的见解!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我认为您可能缺少复杂的阻抗、但使用 3 导联化学电池也可以使 RE 正确地平衡 CE、因此在将其与基本电流源配对时、控制放大器 (A1) 可能无法正常工作。 这可能是它不能与简单的水电极一起工作的同样原因、阻抗可能不在预期范围内。 我见过具有 CE/RE/WE 引脚的其他传感器(例如葡萄糖条传感器)也不能与 LMP91000 配合使用、尽管在纸上我看不到它们不该使用的原因。 因此、LMP91000 可能与空气型气体传感器兼容。 如果使用其中一个测试获得良好结果、我认为这不是您实施或设置 LMP91000 的结果。

    此致

    -亚历克斯·汤普森