This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:动态子帧配置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541098/awr2944-dynamic-sub-frame-config

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、

我的客户希望在没有传感器停止的情况下动态配置具有不同子帧编号的帧、AWR2X44 是否支持以及如何配置?  

谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在不停止传感器的情况下、无法重新配置子帧。 应发出传感器停止、重新配置副架、然后发出传感器启动。

    此致、

    Samhitha