This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:第三行区域定义

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539039/awrl6844evm-third-row-zone-definition

器件型号:AWRL6844EVM


工具/软件:

您好、

SBR 用户指南提到有 8 个受支持的区域、应该是 0 到 7 个区域?

当我们测试设置第三行空间(区域 5、6 和 7)时、始终会收到以下错误消息:

ClassifierProc DPU 配置返回错误:–8003

radar_toolbox_3_10_00_05 版本是否尚不支持第三行区域检测?

好极了

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chun-Ju、

    感谢您联系我们、了解 SBR 演示。 我已经在 SBR 专家处进行了进一步的注释、但演示似乎正在运行内存量、第三行定义如错误–8003 所示。 您可以通过分别更改 featExtrCfg 的第一个参数和第二个参数、尝试在做出决策之前减少每个区域的最大点数 (SBR 的默认值为 200) 或要处理的帧数 (SBR 的默认值为 20)。

    我还要注意、如果您想实现三行覆盖、则需要通过 CFAR 额外重新调整点云并进行其他前端调整和模型重新训练、因为当前模型主要是为两行覆盖构建的。  

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    文档指出 featExtrCfg 应尽可能少地修改参数。

    考虑您的描述、我们必须等到模型训练方法发布后才能继续执行第三行设置。

    我听说 ML 模型的培训方法将于 6 月发布。 现在是否有预计的时间?

    感谢您的回答。

    此致、

    ED