This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:无法对连接到 Raspberry 的 AWR1243 的 FTDI 驱动器进行微调

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539770/awr1243boost-impossible-to-fine-ftdi-driver-for-awr1243-connected-to-a-raspberry

器件型号:AWR1243BOOST


工具/软件:

尊敬的德州团队:

我们将 AWR1243BOOST 和 DCA1000 连接到 Raspberry PI 4、在这里安装窗口、因为我看到使用 Linux SSTEM 时存在一些问题。

问题是我们无法看到与器件相关的 COM 端口

我尝试更新驱动程序、但根本找不到驱动程序。

我认为问题在于覆盆子系统中的系统架构是 ARM64。 是否可以使用 ARM64 系统更新或安装驱动程序? 是否 有替代的安装方法?

请注意、

希望能尽快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TI 不支持 Raspberry 平台

    让我们看看是否有任何其他论坛成员成功地实现了此用例

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们通过更改 FTDI 文件夹中的 INF 文件解决了这个问题、但 XDS110 驱动程序仍然存在问题、而 ARM64 架构似乎不支持该问题。 我在 ARM64 中看到了类似的 XDS110 问题、但似乎没有解决方案。 我想我们将切换到另一个 Windows x86 或 x64 系统。

    感谢您的回答!  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向论坛提供此更新、以供将来参考!!

    Cesar